This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:bq78350-R1是否具有不使用 bq76940的内置电池平衡功能

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ78350-R1, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/654786/bq78350-r1-does-bq78350-r1-has-inbuilt-cell-balancing-feature-without-using-bq76940

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他部件:BQ76940BQ78350

如果 bq78350-R1具有电池平衡功能、使用它的方法与 bq76940配套使用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Siva、
    bq76940是一款电池监控器件、有时也称为模拟前端(AFE)。 它具有可连接电池电压、电流和温度的模拟接口、并具有用于 MCU 的数字输出。 AFE 术语更常用于具有模拟输出的器件。 对于电池平衡、bq76940具有旁路和控制每个电池旁路电流的电路结构、但没有完成平衡操作的决策能力。 它仅为电路提供导通和关断条件、并依赖于外部控制器的设置或命令来实现电池单元平衡。
    bq78350是一款控制器或监测计。 它是一款专用 MCU、专为支持 bq769x0监控器系列而设计。 它具有有限的模拟输入、主要依靠 bq769x0监控器获取传感器信息。 对于电池平衡、它控制平衡算法。 它没有控制电流的电路功能、它提供决策并控制 bq76940中的电路以实现电池单元平衡。