This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542-G1:学习周期后、Qmax 电池0未更新

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/666789/bq27542-g1-after-the-learning-cycle-qmax-cell-0-is-not-updated

器件型号:BQ27542-G1
主题中讨论的其他器件:GPCCHEM

我们进行了学习周期、但 Qmax Cell 0未更新。  

可能的原因是什么?  

此链接下提供了日志

www.dropbox.com/.../AABWYSC-zBkrfnOUq1vNEXRsa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Valery、

    您的更新状态是什么? 您是否为您的电池编程了正确的化学 ID? 您是否按照本文档中的学习周期程序进行了操作?

    e2e.ti.com/.../7446.LearningCycleOverview_5F00_.pdf

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1."更新状态"为"04"

    2. 我们没有更改化学 ID,所以它是默认的。我们找不到合适的制造商

    从列表中删除。 我们有一个锂聚合物电池。  

    3.您能否检查我们在初始消息中附加的日志文件? 是否存在任何异常

    或者是否知道  为什么 Qmax 电池0未更新?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    问题很明显。 您使用的默认 chem ID 可能与您的单元格不匹配、因此更新状态保持为04。  您需要正确识别您的化学 ID、然后按照我发送给您的 pdf 重新完成学习周期。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用我们的在线工具识别您的化学 ID。 GPCChem。
    谢谢
    Onyx