This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950EVM-442:重新设计为隔离式1.5kW 输出

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/654754/ucc28950evm-442-remodeling-to-isolated-1-5kw-output

器件型号:UCC28950EVM-442
主题中讨论的其他器件:UCC28950

您好!

我们的客户希望将 USS28950EVM 改造为260V、5.6A、1.5kW 输出。
是否有任何用于改造的参考电路?
我们可以使用 UCC28950EVM 实现1.5kW 输出吗?

此致、
Ryuji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryuji

    我认为无法针对1.5kW 输出修改600W EVM、因为必须修改整个动力传动系才能承载更高的电流、并在260V 而非12V 的输出电压下工作。 携带控制器本身的子卡可能只需对组件值进行最小的更改即可重复使用。

    但是、UCC28950是此应用的理想选择、产品网站上的 Excel 计算器工具以及数据表中的设计过程信息将指导设计人员选择正确的电源组件- MOSFET、变压器等 我要提到的一点是、260V 时的输出整流最好使用二极管而不是 SR 来实现。 效率损失不会很高、二极管的使用明显更简单-

    此致
    Colin