This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808:"传播延迟""高到低电平复位延迟"

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/667419/tps3808-propagation-delay-and-high-to-low-level-reset-delay

器件型号:TPS3808

你(们)好

我的客户有疑问。

1."传播延迟"典型值为150ns、但是否有最小/最大值?

  如果不是、您应该留出多少裕度?

2."高电平到低电平复位延迟"的典型值为20us、但是否有最小/最大值?

  如果不是、您应该留出多少裕度?

最恰当的考虑  

T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    T Kishi、

    我们不会为这些规格提供最小值/最大值、因此我们无法保证最小值/最大值。 根据我的经验、对于/MR 到/RESET 传播延迟、传播延迟通常低于150ns。 根据我之前获取的数据、从/MR 到/RESET 的传播延迟约为70ns、从 SENSE 到/RESET 的传播延迟约为14us、而数据表的值为20us。 /RESET ("低电平到高电平")延迟时间可能略高于或低于计算值。 我之前数据中的范围显示复位延迟可以是+/- 10%、但我估计随着延迟时间的延长、传播范围会变宽。 我们没有最小/最大展频、但我估计这可能是+/- 40%、具体取决于运行条件。 由于延迟电容与理想值之间的差异和/或在整个工作条件下的变化值之间的差异、传播延迟比/RESET 延迟要小得多。

    如有必要、我们可以在几个器件上提供仿真数据和/或基准数据。

    Michael