This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53355:28A 电流输出的输出布局设计

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53355, TPS53355EVM-743

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/654789/tps53355-output-layout-design-for-28a-current-output

器件型号:TPS53355

您好!

我使用 TPS53355在其中一个定制设计中生成28A、1V 输出。  

由于高电流密度和高通孔电流、后置布局电源完整性分析在稳压器输出和电感器之间失败。

为了解决这个问题、我想了解如何为该电源网放置过孔和形状。

因此、请共享任何已设计和测试超过28A 电流的 EVB 的板级配置文件(最好采用.brd 格式)。

我可以找到一个 EVB:TPS53355EVM-743、专为30A 设计、但找不到其板级配置文件。

谢谢、此致、

Madhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马德胡

    我可以在今天晚些时候为您提供布局文件。 看起来文件将采用 Mentor PADS 格式。 或者、我可以为您获取光绘文件、您应该能够导入这些文件。 请告诉我您更喜欢哪种方法。 我想直接将其发送给您。 您可以发布电子邮件吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    感谢您的回答。

    如果您可以将 Gerber 文件和 PADS 板文件共享到电子邮件 ID:madhuk@iwavesystems.com、那将会很有帮助


    谢谢、此致、
    Madhu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不用客气。 我将在今天晚些时候进入办公室时查找这些文件。