This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找具有以下数据的升压转换器

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/667465/looking-for-boost-converter-with-below-data

您好!

我需要具有以下数据的升压转换器:

输入电压最小值11V

最大输入电压30V

输出电压100V

最大输出电流100mA

在网站中找不到类似的内容。

感谢你的帮助

Itay。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您需要一个具有外部 FET 的升压控制器。 有一个300V OUT 参考设计。 您不需要多级电荷泵、该设计的单个升压级应支持您的应用。

    参考设计链接: www.ti.com/.../PMP20212