This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG5200:使用引脚1和引脚9之间的负电压控制 GaN-FET?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG5200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/667594/lmg5200-controlling-gan-fet-with-with-negative-voltage-between-pin1-and-pin-9

器件型号:LMG5200

大家好、

我想知道是否可以在顶部 GaN-FET 的漏极和底部 GaN-FET 的源极之间使用负电压来控制 GaN-FET? 换言之,是否可以在 PIN1和 PIN9之间施加负电压来控制 GaN-FET?

提前感谢、

Liz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Liz、

    感谢您的提问。 LMG5200 GaN 功率级没有体二极管、但它可以随着压降的变化而反向导通、压降略高于常规体二极管压降。 这意味着它不是双向开关。 因此、如果引脚1和引脚9之间存在负电压、则会有传导电流过、您将无法对其进行控制。

    希望这能解答您的问题。 谢谢!

    此致、