This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A-Q1:删除了 CMP_UV

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/667517/bq76pl455a-q1-removing-of-cmp_uv

器件型号:BQ76PL455A-Q1

您好!

我正在使用 IAR 嵌入式工作平台环境和 FreeRTOS 编写一个程序、每次读取16节电池的电压值。 代码中有一个段、用于确定电池在充电、放电等方面的状态。 我尝试人为地将值馈送到变量中、以检查不同的状态。 当在代码中退出放电状态时、有一个点、并且充电器已插入、每次它检查状态时、终端上都会引发一个故障。 故障为:cmpuv_FAULT。 当我检查单个电池电压时、没有一个电池低于指定阈值(所有电池都不低于3.3V、阈值设置为2.5V。尚未检查即使在清除一次或一次故障后是否持续引发同一故障。 但是、对于如何解决这一问题或为什么会出现这一问题有任何帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Subrat、

    可能存在下冲瞬态、导致比较器发生火灾。 我建议清除故障并使用 MCU 重新验证故障是否仍然存在。