This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24171:温度计算工具

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/667040/bq24171-temperature-calc-tool

器件型号:BQ24171

您好、先生:

   TI 是否可以为 BQ24171的 V1/V2/V3/V3/V5提供温度计算工具?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rock Shen、

    您可以查看此 www.ti.com/.../sluc244

    转到 Excel 工作表的 bq24171选项卡。

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Steven:
    只有 V1和 V5计算、
    我们想知道 V1何时为0deg C、V5何时为45deg C、
    V2、V3、V4的温度是多少?
    V1、V2、V3、V4、V5的温度是否都有计算工具?
    对于 JEITA 标准、V1是否固定为0°C、V5是否固定为60°C?
    如果没有、V1和 V5的温度如何?
    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    罗克申

    电平是 VREF = 3.3V 的百分比:
    在 TS 上、VT1 = 70.8%= 2.3364V
    2. TS 上的 Vt2 = 68.6%= 2.2638V
    3. TS 上的 VT3 = 56.1%= 1.8513V
    4. TS 上的 VT4 = 53.7%= 1.7721V
    5. TS 上的 VT5 = 48.1%= 1.5873V

    当热敏电阻处于0C 和60C 时、必须计算热敏电阻电阻、将这些数字放在 R_COLD 和 R_HOT 旁边的计算工具中。 该工具将为您提供 R8和 R9、然后您可以使用这些参数、根据 VT1、VT2、VT3、VT4、VT5的电压值计算热敏电阻的电阻。 获得每个阈值的热敏电阻值后、您可以在热敏电阻规格表中查找相应的温度。

    此致、
    Steven