This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24195:bq24195 PMID 问题

Guru**** 2613495 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24195

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/654317/bq24195-bq24195-pmid-issue

器件型号:BQ24195

大家好、TI 人:

我对 bq21495有一些疑问、如下所示:

1、当 BQ24195 Vbus=12V、Bat.v=3.7V 时、PMID 电压是多少?  是5.1V/2.1A 吗?

2、当 VBUS 打开/关闭时 、VSYS 和 PMID 的电压是否可以 UPS?  

 Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jack:

    在 bq24195上、当 VBUS 电压高于电池电压+VSleep (~80mV)时、无法启用 OTG (升压模式)。 这意味着 PMID 上的电压将是 VBUS 电压减去 RBFET Q1上的压降;二极管压降或 Q1的 Rdson (取决于充电器是否启用)。

    当 VBUS 小于 VBAT+VSleep 时、电池电压高于 BATLOWV 阈值、并且器件配置为 OTG 模式(OTG 引脚为高电平且 REG01[5:4]=10)、转换器开始在升压模式下运行、PMID 输出将为~5.1V。

    SYS 上的电压将是 VBAT 减去内部 BATFET (Q4)的 Rdson。

    关于此运行模式是否可用作不间断电源的问题、取决于应用是否能够承受从升压模式启用到器件输出5.1V 的220ms 延迟。 需要这个延迟来确保从降压模式到升压模式的正确转换。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fernando:
    感谢您的强大支持、thx