This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EMB1499Q:由 EMB1499Q 提供的有源电池平衡

Guru**** 2442090 points
Other Parts Discussed in Thread: EMB1499Q

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/666006/emb1499q-active-cell-balancing-by-emb1499q

器件型号:EMB1499Q

大家好、

我已经介绍了 EMB1499Q 数据表。 我理解设计、但不清楚正向转换器采用的电池平衡方法。  

有人可以指导我理解这一概念吗?

此外、我们还可以使用相同的 IC 来平衡23节电池吗?

谢谢、

此致、

普拉什兰特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好普拉什特、

    遗憾的是、改用23伏将开始超出器件的 absmax 电压。 如果您需要执行23秒、我建议使用12S/11s "子模块"

    在工作原理方面、EMB1499是一款正向转换器、已修改为双向、并具有一个连接 EMB1428的接口。 EMB1499调节电流(不像大多数直流/直流转换器那样调节电压!) 电池的电流。 EMB1428本质上是一款具有一些便捷接口的大型栅极驱动器、可驱动 FET 开关矩阵、将某些电池连接到转换器的稳压侧。

    这有帮助吗?

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../7183.bms.pdfDearDavid 先生。

    非常感谢您的解释。 我们有了这个概念。

    在我们尝试平衡23节电池时、我们设计了附加文件中所示的基本架构。

    请告诉我们它是否正常。

    感谢您的友好支持。

    此致、

    普拉什兰特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好普拉什特、

    我建议使用1个 TMS570并 利用 pl455的菊花链功能。 我还建议在2个不同的 EMB1499之间进行拆分。 这样、您就可以在一个 PCB 上安装两个非常干净的"子模块"。 我认为、实际走这条路会更好、并减少您遇到奇怪的 GND 环路、EMI 等问题的机会 此外、它还可让您同时平衡23节模块中的两节电池。

    如果您需要图表、我可以 绘制 一个图表。  我会毫不犹豫地建议您使用此 设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David 先生:

    我们非常感谢您的友好支持。

    根据您的建议、我们修改了图表。 请仔细看一下。

    我们 计划在整个电池组电压范围内对单个电池进行充电和放电。 因此、我们将电池组电压分为两部分:Vstack-1 (1至16)和 Vstack-2 (17至23)。

    请查看随附的文件、并告知我们是否可以。

    谢谢、

    此致、

    Prashante2e.ti.com/.../bms_5F00_1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好普拉什特、

    这当然是一个选择。我想 你将遇到的一个挑战是 TMS570只有一个 UART 外设。  我想、您还需要隔离 SPI。 为供参考、我附上了两 个您 可能 需要考虑的方框图