This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:BQ78350 5 LED 电量监测计状态显示放电模式问题

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/653246/bq78350-r1-bq78350-5-led-gauge-status-shows-issue-with-discharging-mode

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQ78350

您好、专家

我需要在 bq78350放电模式下永久实现5个 LED 显示容量状态、可以设置哪一个来实现此功能?

(关断或运输模式除外)

谢谢。

Janson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Janson、
    有关选项、请参阅技术参考手册。 由于 LED 需要明显的电流、因此它们通常不会在放电期间保持开启状态、因为这会降低系统的电池容量。 充电期间的 LED 显示是一个选项、因为外部充电器预计能够提供更大的容量。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Janson、

    有关 LED 配置寄存器的更多详细信息、请参阅 TRM 的第13.6节。

    如果这是为了在测试期间查看 LED、请使用0x002B LED 切换命令或0x002C LED 显示屏按压命令。

    如果在器件密封时应启用 LED、则可以选择使用主机微控制器的 PWM 以设定的间隔以低-高-低脉冲来切换_DISP_引脚。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bryan: 感谢您的回复。

    Janson