This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:缺少某些参数所需的和/或附加信息

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/667316/bq34z100-g1-missing-and-or-additional-info-needed-for-some-parameters

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100

您好!

我在多个应用中使用 BQ34Z100-G1器件、该器件采用比例配置、具有6节电池。

我正在了解 各种参数与 SOC 和 SOH 计算之间的关系

但有一些参数没有太多的解释。  

您能否为我提供以下参数的详细信息、以及它们与阻抗跟踪 或相关参考 信息的关系?

1) 1)电阻器电流

2) 2)重新解析时间

3) 3)设计电阻

4) 4) Cell Max IR Correct

第二,我发现一些令人误解的资料,你或许可以澄清。

5) 5) Max RES Factor (最大分辨率系数)设置为默认值50。 这与传统 IC BQ27520的默认设置不同、但 BQ34Z100规格中没有任何说明。

6) 6)同样、什么是最小分辨率因子和默认值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、

    您的应用程序是否针对电流和/或容量进行了扩展?

    1) RES Current (RES 电流)-确定更新 Ra 表时可能使用的最小放电率。 当放电低于该放电率时、Ra 表不会更新。 默认设置为10、对应于 C/10。

    2) 2)重新相对应时间-放电开始后、电阻更新发生前的最短时间。 默认设置为500s

    3) 3)设计电阻-限制放电期间电网点电阻更新中允许的最大变化量。 设置为 Ra4网格点值。 在运行学习/优化周期时、监测计会更新该值。

    4) Cell Max IR Correct (电池最大 IR 校正)- IR 校正的最大值、用于消除电池阻抗上 IR 压降的影响、以便在电压测量过程中电流流动以查找初始 DOD 时获得真正的 OCV。 默认值为400mV。

    5)最大分辨率因子-最大百分比(比率)存储在 Ra 表中的阻抗值允许在正方向的单次更新中发生变化。 此电量监测计的默认值已增加到50、可用作可拆卸电池的主机侧电量监测计。 这种更大的范围是为了容纳可能略有不同的可拆卸电池。 如果要更换电池、请务必使用与更换电池相同的化学成分和相似的原始设计容量、以确保其他电池参数仍然有效。 如果您不使用可更换电池、则"Max RES Factor"(最大分辨率系数)的默认值可能会降至15。

    6)最小分辨率因子-最大百分比(比率)存储在 Ra 表中的阻抗值允许在负方向的单次更新中发生变化。 当电池可更换时、最小分辨率系数的建议值为1、对于不可拆卸电池、建议值为3。

    有关可更换和不可更换电池系统的建议设置的更多信息、请参阅数据表(第52页)第8.2.4节中的表28和28、网址为 :www.ti.com/.../bq34z100-g1.pdf

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bryan、

    感谢您的快速响应。 我正在针对电流和容量进行调节。 目前、我在获取 OCV 读数时遇到一些问题、并且在必要时将数据提交给您进行评估之前、我正在验证我的设置。