This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎Tools/TPS61021A:Webench 工具查询,Cout CAP 显示数量= 3,这是什么意思

Guru**** 2770895 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61021A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/654554/webench-tools-tps61021a-webench-tool-query-cout-cap-is-showing-quantity-3-what-does-it-mean

器件型号:TPS61021A

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我正在使用 webench 设计工具来设计直流/直流转换器(TPS61021A、升压转换器)、但在工具生成的原理图中、Cout 电容值写入10uF、低于10uF、写入数量3、数量= 3的含义是什么。 (下图随附、用蓝色笔突出显示)

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这意味着并联3个10uF 电容器。