This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM33603:RRT 值-计算值与表3 &放大器;表4值

Guru**** 2609915 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZM33603

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/654669/lmzm33603-rrt-values---calculated-vs-table-3-table-4-values

器件型号:LMZM33603

你(们)好  我希望 在 LMZM33603上使用外部时钟同步。  从2017年9月的初步数据表(SNVSAO6)中、我可以看到开关频率值与 RRT 值之间的值表。  但是、当我使用公式(3)计算值时、它们与表值不匹配。  例如、如果我希望以500kHz 而不是默认的400kHz 进行切换、则公式计算为(40200/500) k - 0.6k = 79.8kΩ Ω。  但是、表中给出了该频率的值78.9kΩ μ V。  默认值(400kHz)确实可以正确地连接到100kΩ Ω 电阻器。  我也检查了一些其他频率值、它们与公式不匹配。  我应该使用哪些值、该公式是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上、该表给出的值为78.7kΩ μ V。 为500kHz。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    在计算得出的79.8k 附近、标准1%电阻值为78.7k 或80.6k。 该表列出了实际可使用的标准电阻器值、而不是计算值。

    谢谢、
    Denislav