This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92513HV:高输入电压和低占空比

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92513HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/667516/tps92513hv-high-input-voltage-and-low-duty-cycle

器件型号:TPS92513HV

您好!

我们收到了客户关于 TPS92513HV 的问题。
请帮帮我们。

[问题]
他们正在考虑在以下条件下使用 IC。

 VIN=50V
 VOUT=3V
 Iout=1A

它们关心的是最短导通时间和功率耗散。 因此、它们考虑200kHz 的运行频率。 这种使用是否存在其他问题?

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tateo、

    它们具有最小占空比和功率耗散的正确问题。 200kHz 下的开关工作应该很好、因为它将避免最小占空比并减少交流损耗和输入静态电流。

    我看不到任何其他问题。

    此致、

    克林特