This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25122:BQ25122设置问题并进行检查

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/653870/bq25122-bq25122-setting-issue-and-check

器件型号:BQ25122

大家好、团队成员  

您能帮助检查 BQ52122设置、如下所示:

BQ25122的默认直流/直流输出电压是多少?

能否从 BQ25122获取温度信息? (通过 I2C 从外部 NTC 读取实际温度)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    射线、

    VSYS 的默认输出电压为1.2V。  

    2. BQ25122仅指示故障。 它没有构建 ADC、但只要 TS 引脚电压处于冷、冷、热或热阈值范围内、您就会收到故障、寄存器将相应更新。  

    谢谢、

    Gautham

    电池充电器应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gautham

    另一个问题是、由于客户的 PCB 有限、
    如果我们不使用以下引脚、如何处理? 我们可以将其悬空吗?
    LS/LDO、PMID、NMR、nRESET、nLSCTRL 和 TS。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    射线、

    PMID 将需要数据表建议的最小电容器。  

    如果不使用 LS/LDO、则可以悬空。  

    /MR 可以随着上拉而浮动  

    LSCTRL 可以在内部下拉时浮动

    TS 不能浮动。 我建议使用 VIN 为60%的电阻分压器。  

    此致、

    Gautham