Other Parts Discussed in Thread: LM5116
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5116 我们的电源包含3个输出。 其中包括41V、5A。 电路连接初级和次级部分。 通用交流(90V-265V)是初级侧的输入,而次级侧提供55V 直流轨。
此55V 直流电压是 LM5116的输入电压、可获得41V 的输出电压。 在90V 交流输入下,当下 MOSFET 栅极为10欧姆时,电源无法提供41V 电压。 相反、对于4.7欧姆或0欧姆、LM5116可以提供输出。 这种情况的可能原因和解决方案是什么?