This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:输入过压、T1-T2充电电流、电池过放电保护

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/666454/bq25606-input-over-voltage-t1-t2-charge-current-battery-over-discharge-protection

器件型号:BQ25606

您好!

我对这个充电器有一些问题。

输入过压
我们希望使用具有5伏标称输入(USB 交流/直流适配器、USB 汽车点烟器适配器、移动电源)的 BQ25606。 我们的器件将不具有 USB 连接器、而是具有 USB 适配器电缆的小型2引脚圆形连接器。 为了获得额外的安全性、我们添加了一个错误极性保护、并且充电器应该能够承受高达+/- 16伏的电压。

关于 OVP、我注意到 ACDRV 引脚在最新版本的数据表中不再可用。 不使用外部 OPVFET、最大 22伏的输入电压仍高于我们的16V 限值。 但是、一旦输入电压上升到高于 VAC 过压上升阈值、BQ25606就开始消耗大约200mA (纯直流)的电流、在16伏时耗散的功率超过3瓦。 这是正常的、是预期的行为吗? 数据表中未提及。 除了功耗过大之外、BQ25606还会作出正常反应、即充电停止、STAT LED 以1Hz 的频率闪烁。

是否仍然可以如最初一期产品说明书(SLUSCK6)中所述将引脚2用作 ACDRV 引脚、或者是否有重要原因将其移除? 总之、BOM 上有几个合适的 N-FET、因此多一个用于 OPVFET 也没有问题。 使用 OPVFET 时、它可以完美地工作。 无过量电流、当超过 OVP 阈值时、仅 STAT LED 闪烁。

此处已提到禁用的 ACDRV:
e2e.ti.com/.../2377735

JEITA T1-T2充电电流(SLUSCK6A 第20页)
为什么 BQ25606的 T1-T2充电电流会降至快速充电电流的20%? 大多数其他 TI 充电器设置为50%、如以下文档所示:

符合 JEITA 标准的锂离子电池充电器解决方案
www.ti.com/.../slyt365.pdf

3.电池过放电保护(SLUSCK6A 第8和24页)
我想利用内部过放电保护、但为什么电池电量耗尽下降阈值(2.15V 最小值、2.6V 最大值)如此低且不准确? 锂离子关断电压典型值为2.7V 至3V。当电池电压降至3V 以下时、MCU 将自动关闭器件、但我希望具有额外的硬件过放电保护。 2.15V 电压过低、因此我必须添加一个具有双路 N-FET 的 BQ29700 (2.8V)。 至少这还提供了第二个过压保护。

谢谢
Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    答案1:

    否、请参阅最新的数据表、引脚2是 NC 引脚、不支持外部 OVPFET。   请通过 h-mao@ti.com 向我发送电子邮件 、我将帮助您验证您拥有的芯片版本、并 为 您提供解决方案。

    答案2:

    充电电流折返电平取决于客户。 20%是更安全的设置。

    答案3:

     电池电量耗尽下降阈值意味着 BATFET Q4保持开启状态、直到电池电压降至阈值以下。   耗尽级别规格 适用于-40C 至125C 的温度范围、设置 为低于电池切断电压、以确保电池不会被切断 至高电平。 通常、电池组 内置了电池保护 功能、可提供另一层电池切断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。 我会就问题1的解决方案向您发送电子邮件、但您能评论一下当前的过度问题吗? 显然、我们的器件版本仍然具有有效的 ACDRV 引脚、但没有 OPVFET 的行为是否高于 OV 阈值? 数据表中没有专门提到的内容、只是"VBUS 在室温下的额定电压最高可达20V (22V 新版本)、最长可达一小时"。

    #2:我同意20%的 T1-T2充电电流更安全。 我们的电池额定电量为50%-遗憾的是、我们无法使用更灵活的 I2C 器件、因为主 MCU 在充电期间关闭。

    3:2.6V 的指定上限值非常好、但容差较大(下限为2.15V)是问题所在。 例如、BQ29700的 UVP 检测精度在整个温度范围内为-3至-10mV。 没关系、我们已经添加了 BQ29700。 我们使用的18650锂离子电池可能没有内置保护功能。

    此致、Thomas