This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24725AEVM-710:使用 EV2400和 BQ24725A GUI 为电池充电

Guru**** 2611305 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24725A, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/654643/bq24725aevm-710-charging-battery-with-ev2400-and-bq24725a-gui

器件型号:BQ24725AEVM-710
主题中讨论的其他器件:BQ24725AEV2400

您好!

我将 BQ24725A 与 EV2400和2节采用2s1p 配置的电池连接起来。 我将 EVM 的 DCIN 设置为20V、并使用万用表和电池连接 Bat 负载。 EV2400的 SMBus 也连接到 EVM、并使用另一个3.3V 电压为 EVM 的该部分供电。 我无法为电池充电、写入 GUI 的充电电压或充电电流部分对系统没有任何作用。 我在任何时候都不读取电流。 如何解决充电问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当您发出充电命令时、您会收到什么错误消息?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有收到错误消息。 似乎忽略了我所说的话。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在运行 Windows 10计算机、并且已经安装了支持文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这意味着在读取寄存器值时不会收到任何弹出错误消息。 我认为您看到了一条错误消息。
    如果您未看到任何错误消息、则可能会向 EVM 发送命令、请检查 EVM 上的 SCL 和 SDA 波形。