This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92210:9W LED 驱动器无输出

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665717/tps92210-no-output-from-9w-led-driver

器件型号:TPS92210

您好!

规格:

输入

工作电压  范围

120 至 270 VAC

工作频率范围

48至62Hz

功率因数

>0.95

谐波失真(THD)

<12%

隔离

隔离式输入和输出接地必须分离

输出

标称输出电压

30V 直流

 输出电流

300mA

CV/CC

恒定输出电压和恒定电流

我们设计了9W LED 驱动器 PCB、IC 器件型号 为 TPS92210、制造:TI。 我们针对上述 LED 驱动器遵循并使用 TI 参考指南 TPS92210-PMP6001。

LED 驱动器 无法正常工作。 请查找随附的原理图以供参考。

请建议您访问 action.e2e.ti.com/.../3833.9wld_5F00_20feb18.pdfe2e.ti.com/.../9W-LED-driver-Transformer-details.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在 e2e.ti.com/.../2449616上看到重复的帖子 、我将关闭此帖子、我已回复另一个帖子。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、这尚未解决。
    请建议探测哪个点、以便调试此 LED 驱动器不工作
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有损坏的组件? 功率 MOSFET 是否正常工作? DRN 引脚是否在全电压下偏置? MOSFET 引脚的栅极如何。 它是否会出现偏置?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、尝试绕过 VCG 引脚并使用外部18V 齐纳二极管偏置 MOSFET 漏极、然后查看问题是否消失