This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27403:LM27403设计审查请求(5V 至0.8V)

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/653100/lm27403-lm27403-design-review-request-5v-to-0-8v

器件型号:LM27403

设计审查请求(5V 至0.8V)。 原理图随附。 e2e.ti.com/.../uc_5F00_v101_5F00_demo_5F00_20171228_2D00_LM27403.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ruonan、
    原理图看起来不错。 我建议的唯一更改是输出上的0.1uF 电容、以滤除高频率噪声。 此外、建议将软启动电容 C651和 C672设置为10nF、除非您尝试满足特定的设计目标。

    此致、
    Mathew