This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有负输出电压的栅极驱动器

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/667373/gate-driver-with-negative-output-voltage

您好!

客户正在寻找能够驱动负电压的栅极驱动器。
您是否有能够驱动-10V 的栅极驱动器?
请告诉我推荐的产品。

此致、
Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yusuke、

    我是高功率驱动器领域的应用工程师。

    我有几个问题可以帮助我回答您的问题。

    1) 1)您是否正在寻找特定类型的驱动程序? 单通道与双通道、隔离与非隔离、

    2) 2)您是否驱动 MOSFET、IGBT 或 SiC FET?

    我们有一些驱动器使用+-15V 来打开和关闭 FET。

    还可以通过添加齐纳二极管来创建负栅极驱动。 请参阅 链接 的单通道数据表中的图60。

    此致、
    Mateo