This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:CC 增益/容量增益值

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/654373/bq78350-r1-cc-gain-capacity-gain-values

器件型号:BQ78350-R1

在手动 尝试  向   BQ78350-R1组件写入低于1m Ω 的 CC 增益或容量增益值时、是否有人还遇到问题?  (该组件应支持低至0.1m Ω 的最小值)。 我 使用 的是 Battery Management Studio 1.3.52版。

当前只   能通过校准选项写入低于1m Ω 的 CC 增益或容量增益值。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 ASM3、

    请发送您的 gg.csv 和您正在使用的 bqz 文件以进行进一步分析。

    此致、
    Bryan Kahler