This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16006Y-Q1:最小导通时间要求是否适用于固定输出器件型号?

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/667256/lmr16006y-q1-does-minimum-on-time-requirement-apply-to-fixed-output-part-number

器件型号:LMR16006Y-Q1

研究员,

为了更好地理解此问题、下面的帖子是相关背景。

e2e.ti.com/.../629093

总之、似乎无法为36V 输入、3.3V 输出选择 LMR16006Y、因为不符合最短导通时间要求。

根据 TI 对上述主题的响应、我们重新设计了多个电路板以使用 LMR14006X。 现在,由于在未来4个月里,14006似乎在地球上任何地方都不可用,我们再次寻找替代方案。

这时我注意到有一个固定输出 LMR16006Y、据说它适用于4-40V 输入、固定3V3输出。

对上一帖子的回复不正确(在这种情况下、Webench 参数错误)、或者 LMR16006Y 在其运行参数所描述的范围内具有无效范围。 哪一种情况?

谢谢

布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruno、

    感谢您分享此帖子的背景。

    正如您之前的主题中所讨论的、WEBENCH 将根据最短导通时间限制器件选项。  如果导通时间可能低于最短导通时间、则 WEBENCH 不推荐使用该器件。  LMR16006Y 的输出电压为3.3V、输入电压为4V-36V 时就是这种情况。

    但是、正如您指出的、LMR16006Y 数据表指定了建议运行条件下的 Vin=4-40V。  在该输入电压范围内、该器件可被启用和切换。  

    如果 Vin>约19V、则 LMR16006Y 器件将在最短导通时间限制下运行。  LMR16006Y 将具有更高的输出纹波、并将在脉冲跳跃模式下运行(下面显示了一个示例)。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Katelyn Wiggenhorn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katelyn、您好!

    感谢您提供如此详细的答案、尤其是花时间并生成电力线的示波器捕获。

    我们将继续使用16006Y 继续进行设计。 该线路最常用的直流输入为~24V、但我们确实需要12至38的范围。

    通过查看您的示波器打印结果、我们可以(某种程度上)考虑在这种情况下、开关频率将远低于标称值。 使用更强一点的电感器是否是一个好主意?

    此外、要位于安全侧、可能还会使用更多的电容、对吧?

    此致

    布鲁诺