This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65000-Q1:TPS65000-Q1稳压精度

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65000-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/654372/tps65000-q1-tps65000-q1-regulation-accuracy

器件型号:TPS65000-Q1

大家好、团队!

我对 TPS65000-Q1稳压精度有几个问题:

  1. 数据表中是否给出了整个工作环境温度范围(-40 /+105摄氏度)的直流/直流精度数(+/-1.5%)?

  2. 要计算直流/直流精度、需要将数据表精度值(+/-1.5%)与 FB 电阻器精度相结合–对吧? 还应包括 FB 引脚电流或 Vref 漂移等其他内容?  这些因素是否已包含在+/-1.5%直流/直流精度数中?

  3. 令人惊讶的是、我没有找到任何有关计算降压直流/直流输出精度的 TI 文档-您可以推荐一些吗?

  4. LDO 的相同问题:是否针对整个温度范围给出了 LDO 精度? 总 LDO 输出精度中除 FB 电阻器(FB 引脚电流?)以外的任何其他内容 ?
    这次我找到了有关 LDO 术语和定义的 TI 文档: https://www.ti.com/lit/an/slva079/slva079.pdf -指南不错,但 FB 引脚电流没有问题 :(  

Piotr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piotr、

    1)是、最小值和最大值是在整个环境温度范围内(-40至+150摄氏度)。

    2) 2)是的、您还需要包含反馈电阻器误差、其中最大反馈电流为0.1uA。 1.5%包括 Vref 漂移、可能与使用内部分压器网络的具有固定输出电压的版本最相关(DS 中的图16)。

    3) 3)虽然不是专门针对降压转换器、但本文档讨论了分压器网络的类似精度注意事项: www.ti.com/.../slva450a.pdf

    4) 4)提供的精度是在整个环境温度范围内且特定于这些条件。 如果 FB 基准没有最小值和最大值、在尝试估算绝对最坏情况精度时、可以使用3.5%的总误差来代替反馈容差。

    此致、

    Rick S.