This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:PWR_EN 引脚应保持低电平多久才能引起关断

Guru**** 2460930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/654179/tps65217-how-long-should-the-pwr_en-pin-be-held-low-to-cause-shutdown

器件型号:TPS65217

数据表显示

从关断状态:
•按下按钮(PB_IN 上的下降沿)或
•USB 电压有效(USB 上的上升沿)或
•插入了交流适配器(交流电源上的上升沿)和
•PWR_EN 引脚被置为有效(拉高)、然后
•器件未处于欠压锁定(UVLO)或过热关断(OTS)状态。
PWR_EN 引脚是电平敏感型引脚(与边沿敏感型引脚相反)、如果它之前被置为有效、则不会产生任何影响
或在上述上电事件之后。 但是、它必须在上电事件发生后的5秒内置为有效
否则将触发断电序列、器件进入任一关闭状态。

----------

问题:

PWR_EN 引脚应保持低电平多长时间才能引起关断?

但是 PWR_EN 本身是上电事件。 那么、是否期望 PWR_EN 在每5秒内变为低电平两次、从而导致断电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ajeya、
    我将您的问题转发给产品专家。

    感谢您使用 E2E。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AA、

    这里有一个类似的帖子、其中包含我在实验室中捕获的测试结果、用于解释 PWR_EN 的行为。 我认为示波器截图非常清晰。

    e2e.ti.com/.../2386027

    如有任何疑问、请继续跟进。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Brian、

    有关的问题没有回答我的问题。 对于上电序列、TI 提到 PWR_EN 将置位5s。 断电的持续时间是多少? 它是否与去毛刺脉冲时间相同(链接到之前共享的时间)? 此外,由于 PWR_EN 本身是上电事件,PMIC 是否需要两次切换 PMIC PWR EN?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AA、

    只需阐明:PWR_EN 从低电平到高电平的转换本身并不是唤醒事件。 请参阅 TPS65217数据表中的图20、全局状态图"注释"

    "注意:WAKEUP = VUSB (rising­)|| VAC (rising­)|| PB (下降)||从复位状态返回|| SEQUP 位= 1"

    为了转换至"活动"状态、PWR_EN 必须在这5个唤醒事件中的一个发生后变为高电平。

    抗尖峰脉冲时间始终为50ms、我认为我回复的另一个 e2e 帖子清楚地说明了 PWR_EN 的工作原理、并提供了清晰的示波器截图:

    "PWR_EN 可以在第一次高电平后的5秒内无限次切换、并且所有切换都将被忽略、直到5秒计时器到期。 5s 结束后、下一个低边沿会导致断电序列。 无论输入电压最近是否上电、该计时器都将运行。  

    PWR_EN 切换为低电平时也会发生同样的情况:PWR_EN 可以多次切换、直到1s 延迟到期、然后才能识别下一个低电平到高电平边沿并执行上电序列。"

     

    • 要从"等待 PWR_EN"状态转换、PMIC 需要在唤醒事件之后在 PWR_EN 引脚上进行一次从低电平到高电平的转换、以完成上电序列
    • 在断电之前、PMIC 将处于活动状态至少5 s (除非发生故障)
    • 要转换到睡眠或关闭状态、PMIC 需要在 PWR_EN 引脚上进行一次从高电平到低电平的转换
    • PMIC 将在再次上电之前处于睡眠或关闭状态至少1秒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BB、

    感谢您的解释。

    我从答覆中明白这点
    PWR_EN 引脚上应该有一个转换(高电平到低电平或者低电平到高电平)来改变 PMIC 的状态(有效、睡眠、关闭)。 如果 PWR_EN 没有转换(并且在5s 计时器到期前一直处于高电平或保持低电平、并且没有任何转换)、则即使满足寄存器值或转换条件、也不会发生状态转换。

    2.每5s 仅计算一次转换、PMIC 的状态转换仅考虑第一个转换

    3. PWR_EN 从高电平到低电平的转换只能导致断电序列?

    PWR_EN 变为低电平不是断电事件


    我明白了吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AA、

    是的、您的理解是正确的。

    唯一的例外是:

    • FAULT -任何故障将立即开始转换至 OFF 状态、并在延迟1秒后进入此状态
    • RESET -如果 nRESET 引脚保持低电平(或按下按钮8 s)、器件将立即开始转换至 RESET 状态、并在延迟1秒后进入该状态

    这些转换可能来自"任何状态"、 如数据表中的全局状态图所示。

    在1s 延迟计时器期间、输入引脚上的新边沿仍会被存储、并且计时器到期后会立即发生另一个状态机转换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 BB