This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:兼容 PoE+?

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/666502/tps23861-poe-compatible

器件型号:TPS23861

尊敬的团队:

我是否可以知道 TPS23861是否兼容 POE+? 此外、我是否可以知道 POE+是否等效于 IEEE 802.3at 标准? 我在互联网上看到了不同的说法。 感谢您的回答。

此致、

朱志安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    在 IEEE802.3at 标准发布(2009)之前、PoE+是一种专有的高功率(>15.4W)解决方案。 它不等于 IEEE802.3at 标准。 您可能还听说过 PoE++。 它还是 IEEE802.3bt 标准发布(2018年第3季度)之前的专有高功率解决方案(>30W)。 它也将与 IEEE802.3bt 标准不兼容。 TPS23861符合 IEEE802.3at 标准、您可以在 TPS23861产品文件夹下找到合规性测试报告。 谢谢。  

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Penny:

    我是否可以知道 TPS23861是否支持 POE+? 我在我们的数据表中看到了 POE+模式。

    此致、
    朱志安
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andy、

    这个话题令市场上的许多人感到困惑和沮丧。 简而言之、答案是"是的、带脚注。" 根据我的经验、我没有听说过 TPS23861存在互操作性问题的"PoE+"解决方案。 事实上、我们的 TPS23861获得了 SIFO 100%的可互操作分数(最高分数)。 您可以放心地使用它进行设计。

    但是、我们需要避免"保证"它、因为正如上文所述、术语 PoE+/PoE++是竞争对手使用的术语、与 IEEE802.3at 或 IEEE802.3bt 兼容。

    将来、我强烈建议您的公司考虑从数据表中的这些术语中移走、并考虑使用更符合行业标准的术语。

    如需更多信息、请注意、新计划刚刚启动、允许公司获得 PoE 许可证/标识。 您的公司可能会考虑申请此许可证。 这个新程序将大大有助于调试和像这个程序那样的互操作性讨论。 您可以在此处阅读更多信息-> www.businesswire.com/.../37-Products-Certified-Ethernet-Alliance-PoE-Certification 、还可以看到我们的 TPS23861已在此处获得此认证-> www.ti.com/.../TIDA-01411。

    我希望这能回答你的问题并充分解决你的关切。

    感谢您考虑使用德州仪器的 PoE 产品、