This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS798-Q1:如何寻找 NC 引脚

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/667477/tps798-q1-how-to-hundle-the-nc-pin

器件型号:TPS798-Q1

大家好、

我认为 NC 引脚应该保持悬空而不连接任何节点。

不过、查看数据表的图形布局示例、可以看到 NC 引脚似乎连接到 GND。

该器件的 NC 引脚是否应该正连接到 GND?

此致、

Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yoshida-San、

    无内部连接的 NC 引脚可悬空或连接到 GND。

    对于布局建议、我们通常显示连接到 GND 的 NC 引脚。 这可防止 NC 引脚悬空至任意电压、并添加从封装到接地层的额外散热路径。