This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3897:EN 阈值电压

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3897

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/653589/tps3897-en-threshold-voltage

器件型号:TPS3897

大家好、团队、

我只想问 一下 TPS3897的精确 EN 阈值是多少?

我们需要使用 EN 电压来监控另一个电压轨。

谢谢。

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnny、

    V_IL (低电平输入电压、表示 EN 的电压被视为"低电平")为0.4V 及以下。

    V_IH (意味着 EN 被视为"高电平"的高电平输入电压)为1.4V 及以上。

    这两种规格在所有工作条件下均得到保证、并在数据表中的电气特性表7.5中提供、供您将来参考。

    如果您有任何其他问题或需要任何其他支持、请告诉我。 谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael、

    是的、我知道 EN_IH 和 EN_IL、我只是问是否存在精确的 EN 阈值电压?
    谢谢。

    Johnny
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johnny、

    我不确定我是否理解"精确 EN 阈值电压"的含义。 请您解释一下吗? 您是指容差更小的器件、还是询问 EN 是否有首选电压?

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    我是说、当 EN 电压上升到哪个电压时、TPS3897内部逻辑将被启用并工作。

    谢谢。

    Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johnny、

    您所询问的规格实际上是 V_IH (高电平输入电压、意味着 EN 的电压被视为"高电平")为1.4V 及以上。 这适用于所有运行条件。 内部逻辑将启用、并且仅在 EN 引脚具有1.4V 或更高电压时工作。

    请告诉我这是否能解答您的问题。

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    我知道 EN V_IH 大于1.4V,但这只是一个逻辑高电平范围。 我问的是准确的 EN 导通和关断阈值电压。

    谢谢。

    Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Johnny、

    由于 EN 引脚的内置迟滞、因此没有用于导通和关断的精确电压规格。 因此、EN 必须高于1.4V 才能为"高电平"、EN 必须低于0.4V 才能为"低电平"。 如果介于之间、EN 将保持它已处于的状态、直到达到1.4V 或达到0.4V 以将 EN 切换为高电平/低电平。

    Michael