This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92210:9W LED 驱动器无法正常工作

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665655/tps92210-9w-led-driver-not-working

器件型号:TPS92210

尊敬的先生:

我们设计了用于恒定输出电压和恒定电流9W LED 驱动器的 PCB。 以下是9W LED 驱动器规格:

规格:

输入

工作电压  范围

120 至 270 VAC

工作频率范围

48至62Hz

功率因数

>0.95

谐波失真(THD)

<12%

隔离

隔离式输入和输出接地必须分离

输出

标称输出电压

30V 直流

 输出电流

300mA

CV/CC

恒定输出电压和恒定电流

我们设计了9W LED 驱动器 PCB、IC 器件型号为 TPS92210、制造:TI。 我们针对上述驱动程序遵循并使用 TI 参考指南 TPS92210-PMP6001。

在施加输入电源时、它不工作、并观察到 LED 驱动器的输出电压不亮。

请查找随附的原理图以供参考。

请建议采取进一步行动。

e2e.ti.com/.../9wld_5F00_20feb18.pdf

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的关注。 您能给我们提供有关哪些不起作用的更多详细信息吗? 电路板是否仍处于活动状态、或者在上电后是否对元件造成任何损坏?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此项目无法正常工作,或者根本无法正常工作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有损坏的组件? 功率 MOSFET 是否正常工作? DRN 引脚是否在全电压下偏置? MOSFET 引脚的栅极如何。 它是否会出现偏置?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LED 驱动器的所有组件都很好。 MOSFET 栅极引脚未偏置。 我们观察到偏置电压低于9V、LED 驱动器输出电压不稳定。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LED 驱动器无法正常工作
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一旦我绕过 VCG 引脚并使用外部18V 齐纳二极管对 MOSFET 漏极进行偏置、它就能正常工作。