This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63060:电感选择、TPS63060或 TPS63061

Guru**** 2588905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/667296/tps63060-inductance-selection-tps63060-or-tps63061

器件型号:TPS63060

数据表中包含了电感选择方面的公式、还包含建议。 除了上述瞬态响应问题外、选择大于表3中的电感是否存在任何功能问题? 如3.3uH 或4.7uH?

谢谢、Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!
    我不希望出现任何功能问题。 我主要关注的是不稳定的可能性较高。 但是、如果需要、只需增加输出电容即可解决这一问题。
    是什么促使客户在这里使用更高的电感?