This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI 是否有构建 WPC-B1等多油发送器的解决方案?

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/653463/does-ti-have-any-solution-to-build-multicoil-transmitter-like-wpc-b1-describe

大家好

我需要构建 符合 WPC-B1 (B2、B3)设计的无线电源多油发送器。 TI 是否为此提供了任何解决方案?

由于规范是开放的、我知道构建自己的发送器的可能性、以及如何在 NXP 参考中很好地描述它。 但是、这种方法需要太多的开发时间、并且可靠性较低。  

市场上应该有适用于 WPC-B1的现成解决方案。 请帮我找到它们!

主持人:我还没有在无线电源类别中发帖的权限、因此如果 有机会、请替换此主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Denis、

    我会将您的问题转发给无线团队。

    谢谢、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 Dennis
    我们没有任何支持 B1、B2或 B3系列 TX 的发送器。