This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG5200:正在寻找类似的400V 工作电压

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG5200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/653580/lmg5200-looking-for-similar-working-at-400v

器件型号:LMG5200

大家好、我正在寻找一款驱动器、它能让我在400V 电压下从4MHz 驱动两个 GaN FET、或者更好地驱动两个400V 的 GaN FET。一款类似于 LMG5200的解决方案是在400V 而非80V 电压下驱动两个 GaN FET。 (没有,我不打算使用5 LMG5200;-))

两个 LMG3410可以提供帮助、但如果我没有错、它仅在高达1MHz 的频率下工作。  

您好!

Stephane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephane、

    感谢您关注我们的驱动器。

    我认为 、我们的 UCC21520 隔离式双通道驱动器是此应用的最佳选择、它可以在高达5MHz 和1500V 的电压下运行。

    请注意、该器件可能具有高达6.3V 的驱动器输出、因为它专为 MOSFET 而设计。

    希望这对您有所帮助!

    谢谢、此致、

    Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alberto、

    感谢您的反馈。 实际上、我已经拥有一个适用于高达2MHz MOSFET 和高达4MHz GaN 的电路设计。 我要寻找的是一款 GaN FET 半桥驱动器、可在5MHz 以上和10MHz 以上切换400V。 我现在拥有的解决方案将 hdriver 和晶体管集于一体是很好的、但根据驱动器的不同、限制在80V 或100V。

    此致、

    Stephane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephane、

    遗憾的是、我们不提供比当前工作电压超过100V 的驱动器频率更高的驱动器。

    不过、您的请求已被注意到、可能会导致未来的发展。

    谢谢!

    此致、

    Alberto