This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3429:LM3429开关频率限制

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3429

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/654448/lm3429-lm3429-switch-frequency-limitation

器件型号:LM3429

大家好、

我看到 LM3429可以通过 RCT 组件 RT/CT 对开关频率设置关闭时间进行编程、但建议不要将其设置为最小值-最大值。
您可以帮助提供开关频率限制吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、郭

    数据表中指定了"高达2MHz"、但它确实取决于具体情况。

    实际上、保持尺寸和成本下降的最小 FSW 约为100kHz。 任何降低的东西、都会开始变得非常大且成本高昂。

    最大 Fsw 实际上由所选的 FET 和应用决定。 FET、因为栅极电荷不能超过 VCC 电流限制(IVCC = Qg*Fsw)。 此应用程序是因为当您开始达到>1MHz 频率时,最短导通时间将限制您的最小占空比,因此您可能无法在 VIN 接近 VOUT 的情况下运行。

    此致、

    克林特