This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL494:TL494的运行

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TL494

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664972/tl494-operation-of-tl494

器件型号:TL494

你(们)好

让我来问一下 TL494的操作。
我认为、当 DT 端子电压超过 CT 端子电压时、TL494不会开始开关。
但在操作内部振荡器之前、脉冲从 E1端子发生。
此操作是否正确?

此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好横田洋三、

    感谢您的提问。
    DTC 端子提供对最短关断时间的控制、控制器产生切换、直至 DTC 电压未达到阈值电压{3V-3.3V、根据数据表}、这也是 CT 波形的线性斜坡电压。 一旦 CT 达到3V、振荡器电路就会对电容放电并保持充电周期。
    我不确定问题的第二部分是什么意思、但调制是通过将 CT 信号与控制输入信号之一进行比较来实现的、一旦 CT 电压大于输入电压、就会启用。

    此致、
    区域
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sonal-San

    在操作内部振荡器之前、栅极脉冲发生在 E1端子上。
    我认为这个问题的原因是  Vcc 完全受到影响后 Vref 升高。
    这种理解是否正确?
    如果理解正确、是否存在有关 Vref 上升时间的规则?

    此致、
    横田洋三

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好横田洋三、

    您是说 Vref 在 Vin/Vcc 之后上升了吗? 我能不能要求您分享您的原理图、因为它不是正确的操作。 您是否已将原理图与典型应用进行了比较?

    通常、Vref 应随 Vcc 升高、直至 Vref 达到5V。

    此致、

    区域

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Sonal-San


    是的、Vref 在 Vin/Vcc 之后升高。
    我无法将原理图附加到该社区以供客户参考。
    我可以通过电子邮件向您发送吗?


    此致、
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sonal-San

    我的客户使用了 Vref 和 GND 之间的33uF 电容器来实现慢启动。
    但删除该电容器并不会产生脉冲。
    他们应该删除它吗?

    此致、
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好横田洋三、

    是的、电容器导致 Vref 的上升时间延迟。 我建议移除该电容器。

    此致、

    区域

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Sonal-San

    感谢你的答复。
    没有 Vref 电容器时、噪声是否有任何影响?

    此致、
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好横田洋三、

    VREF 通常不是对噪声敏感的引脚。 但是、在设计 PCB 时、务必确保反馈布线远离 EMI 电感器和高压布线、这一点非常重要。 此外、保持布线尽可能小且没有回路有助于降低噪声干扰。

    此致、
    区域