This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:BQ76940

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/654555/bq76940-bq76940

器件型号:BQ76940

尊敬的所有人:

  我使用 BQ76940设计14S BMS、您能回答 以下问题?

 从?模式到正常模式、读取参数需要至少800ms 的延迟

 2.它是否需要为每次从睡眠模式唤醒进行初始化、或者只需要 在第一次?初始化

 3,如果 未关闭平衡、电池 是否会耗尽?

 4.  在平衡?期间 BQ76940是否需要受到温度保护、如果是 、如何进行?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Big Bill、

    可在 tI2CSTARTUP 之后读取参数、但在800ms 内更新的所有电池电压数据可能不可用。  电池电压 按顺序转换。  bq769x0的电池监控器中的嵌入式调度 程序应用手册可能会有所帮助。

    2.每次唤醒后都需要初始化寄存器。  这些寄存器是易失性的、将在引导时复位。  此外、主机可能希望定期确认寄存器值。  如有需要、可提供 CRC 版本器件。

    3.电池的低电压不会关闭平衡。  请注意、平衡由主机控制。  在总体工作电压保持高于 VSHUT 的情况下、可以平衡低于 UV 的电池。  进入睡眠模式并不会专门关闭平衡、但如果关闭电源、则应关闭平衡。  这些寄存器在引导时被清除。  

    请注意、该器件具有电气特性 TSHUTD 中显示的热关断功能。  它始终处于启用状态。  系统设计应避免热关断、因为这对于系统来说是意外操作。