This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:使用 ALERT 引脚来驱动电源使能线路

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63070, BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/653666/bq34110-using-alert-pins-to-drive-power-supply-enable-lines

器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他器件:TPS63070

您好!

我想使用 BQ34110来驱动 TPS63070等下游电源的使能线路。 当电池电压低于电压或功率阈值时、使能线路应失效。 在 BATLOW 或 SOCLOW 状态下驱动 ALERT1似乎是不错的选择、我观察到 ALERT1在电池放电到低于 BATLOW/SOCLOW 设置阈值时进行了正确转换。 但是、当电池充电至 BATLOW/SOCLOW 清零阈值以上时、我不会看到返回转换。

技术参考手册指出:"Alert1_0..6 Config 和 Alert2_0..6 Config 信号在读取 ALERT1STATUS ()或 ALERT2STATUS ()后分别被清除。" 这是否是清除警报线路状态的唯一技术? 我希望 BQ34110自己完全控制警报线路,根据设置和清除阈值打开和关闭使能,而不是下游主机处理器,因为下游主机处理器可能会断电,无法查询 ALERT1STATUS()。 请提供建议。

新年快乐!

Christopher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christopher、

    ALERT 引脚被设置为由微控制器清除。 这允许多个警报共享 ALERT1或 ALERT2。 当微控制器被 ALERT1或 ALERT2中断时、微控制器可以通过分别读取 ALERT1STATUS ()或 ALERT2STATUS ()来数字查询监测计、以确定触发中断的是什么、并清除警报。

    但是、要将该引脚视为充电器使能、请使用直接充电引脚控制。 在此模式下,当 Voltage()低于 FC 清除电压阈值时,该引脚将在设置 FC 标志时生效,随后失效。 ALERT1、ALERT2、VEN 或 LEN 引脚可用于此功能。 如需更多信息、请参阅 TRM 的2.9.2充电控制。

    需要将 DCHGPOL 置为有效、并将 DCP2-DCP0置为有效、以确定应将上述引脚中的哪一个用于此功能。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、

    感谢你的答复。 很明显、我希望 BQ34110能够自动控制下游稳压器(微控制器连接到该下游稳压器)、而不是上游充电器。 然而,这似乎没有必要。 我观察到系统中的一个显著负载、我认为这是由下游稳压器引起的、但实际上似乎是 BQ34110损坏的结果。 更换芯片似乎解决了高负载问题。

    谢谢、
    Christopher