This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23751:PMP11254原理图

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP11254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/667059/tps23751-pmp11254-schematic

器件型号:TPS23751
主题中讨论的其他器件:PMP11254

您好!

我对 PMP11254参考设计的原理图有疑问。

www.ti.com/.../tidrlp7.pdf

Q1.使用变压器外设组件的 R1、R2、R4、R5和 C1有什么用途?

变压器(器件型号749022016)

问题2.如果未使用 R1、R2、R4、R5和 C1、是否有问题?

此致、
Seishin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seishin、

    R1、R2、R4、R5和 C1是 Bob Smith 端接、这在 PoE 应用中很常见。

    它用于提供更好的 EMC 和更低的发射。 此外、它还具有 ESD 保护方面的优势、因为它可能会通过它承载一些浪涌电流。

    因此、考虑到整个系统设计、我认为您不能删除这些内容。

    谢谢你。

    此致

    Jack Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jack:

    感谢你的答复。

    我理解您的意见。

    此致、
    Seishin