This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075:充电电流未达到预期水平

Guru**** 2608865 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/653901/bq24075-charge-current-does-not-get-to-expected-levels

器件型号:BQ24075
主题中讨论的其他器件: BQ27510

使用锂离子电池和 BQ24075电池充电器、当提供 USB 电源时、充电电流不会达到预期水平。 我已将 EN1和 EN2引脚配置为500mA 充电限制、SYSOFF 和 CE 被驱动为低电平以启用充电。  

插入充电器后、充电电流为~90mA、系统消耗为30mA。 按照数据表中的电池充电流程图、充电器在等待 I (BAT)< I (TERM)和 T (FASTCHARGE)经过时卡住、导致#CHG 闪烁。 电池正在充电、但充电速率比预期慢得多。

我已经在不同的电压(3.0V - 4.0V)下使用不同的电池、不同的电路板(使用定制板、下面的原理图)、不同的 USB 源以及不同的 EN1和 EN2配置进行了测试。 所有结果都相同。

这与 BQ27510电量监测计一起使用、但我已排除这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Abraham、
    查看您的原理图、您可以看到 EN1和 EN2都接地。 无论 ISET 设置为什么、这都会将最大输入电流设置为100mA。 尝试将 EN2设置为高电平、并检查您是否仍有问题

    此致、
    Raheem