This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UCD3138:UCD3138采样点测量

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/654408/ccs-ucd3138-ucd3138-sampling-point-measurement

器件型号:UCD3138

工具/软件:Code Composer Studio

如果我想使用示波器查看触发采样的时间点,您是否有测量方法或建议?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    采样触发器位于 UCD3138内部、不能直接测量。 但是、当您更改采样触发器位置时、您会看到控制环路性能发生变化。

    此致、
    Bosheng Sun
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有内置的方法来测量采样触发点的位置。

    但是、如果您有额外的/备用的 DPWM、则可以将事件(边缘)放置在样本触发器所在的位置、并将两个 DPWM 同步在一起。

    这样、您就可以知道样本触发器的位置。

    请注意、这些参数只有在对整个寄存器值(.all)进行编程时、并且不仅仅是位字段(.bit)时具有相同的分辨率