This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62160:电源正常输出逻辑

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/667032/tps62160-power-good-output-logic

器件型号:TPS62160

尊敬的 TI 专家:

我的客户不太确定 TPS62160的电源正常逻辑、例如、如果 Vout 设置为4V、 当 Vout 大于95%* 4V 时、电源正常输出是否为"高电平"? 或 VFB > 0.8V*95%? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bruce、

    如果 Vout 设置为4V、则应在4V 至 FB 引脚之间使用分压器、以便在 FB 处提供0.8V 电压。 因此、您的每个方程都会产生相同的结果。

    如表1所示、PG 电平在 FB 输入端测量。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:
    明白了、非常感谢您的帮助