This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16030:软启动规格问题

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR16030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/654382/lmr16030-question-of-soft-start-spec

器件型号:LMR16030

大家好、

您能否回答 LMR16030的以下问题?

1. 对于 LMR16030SDDAR, TSS (ms)=(CSS x Vref)/ISS 的最大和最小规格是多少? 或者是否有任何指南?

2. 对于 LMR16030PDDAR,

     -。  与 软启动版本类似、PGGOD 引脚是否可以连接到 MLCC 电容- GND?

     -。 是否可以将 PGOOD 引脚保持悬空?

谢谢、

Sam Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam Lee、

    指南主要是"选择适合您系统的时间"。 PGOOD 版本具有4ms 的内部 SS、因此我将从那里开始。  需要考虑的事项:

    • SS 电容过小可能会在启动时产生过多的浪涌电流
    • SS 电容器过大将减慢启动速度。 这适用于上电、热复位和其他器件禁用/启用。 该电容器的大小没有理论限制。

    PGOOD 只是一个信号输出、用于告知其他电路 P 正常。 此引脚上有一个上拉电阻器、典型运行情况下。 添加电容器将减慢并使该信号平稳。  如果不需要将 PGOOD 信号用于其他任何用途、则可以将其保持悬空。

    Sam J