This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在 NVDC 设计中 BATFET 的运行

Guru**** 2608865 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/654495/operation-of-the-batfet-in-nvdc-designs

您好,

我正在查看 BATFET 体二极管的大小、但没有看到任何相关文献。

您能否指出  设计是否完全需要体二极管(假设设计可以使用功率 JFET)。  如果确实需要二极管、如何进行尺寸调整?

我假设体二极管在功能上唯一有用的情况是从开启的系统中移除了壁式适配器、而现在仅通过电池供电。

谢谢、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jagadish、
    TI 提供的所有 MOSFET 都包含固有的体二极管、因此 TI 解决方案需要背靠背 FET。

    体二极管可处理的电流在理论上与 MOSFET 额定电流相同。 唯一需要注意的是、器件的热限值以及通过 FET 的功率耗散实际上会受到限制、该功率耗散来自二极管上的有限压降(通常为0.6V 至0.8V)。