This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2951-Q1:LP2951-50-Q1的输出电容器

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/667080/lp2951-q1-output-capacitor-of-lp2951-50-q1

器件型号:LP2951-Q1


亲爱的、大家好

客户正在考虑使用 LP2951-50-Q1。
他们对输出电容器的 ESR 有疑问。
使用 MLCC 时、数据表中描述了 ESR 的最小值、如下所示。
20m Ω 至30m Ω。
应在哪种频率范围内检查此情况?
例如、我是否应该满足 MLCC 的 ESR 特性的1MHz 或更低频率?
请告诉我们。

谢谢、Masami M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masami、

    对于任何 LDO、评估 ESR 时的频率是电容器的谐振频率。 这是阻抗从下降变为上升的地方。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan - San、

    感谢你的答复。
    我会向客户回答这个问题。

    谢谢、Masami M.