This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548D22:能否使用10uF 电容器而不是4.7uF 电容器?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS548D22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/653184/tps548d22-can-i-use-a-10uf-capacitor-instead-of-4-7uf

器件型号:TPS548D22

您好!

除了 TPS548D22之外、我的板上还有一些其他电源 IC、其中大多数使用10uF 电容器、为了减少组件类型、我想使用10uF 电容器代替 TPS548D22的4.7uF 电容器、这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可能还可以。   略高的值、例如10uF、可能不会影响稳定性。  在许多需要固定值的情况下、我们不使用替代值进行测试。  今天稍后我到他办公室时、我会确认这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您正在考虑使用哪种特定的电容器? 降额后、EVM 上使用的电容约为3.1uF。 另一位同事也同意10 uF 是可以接受的、但我们应该检查您计划使用的确切电容器的特性。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

       下面是我们将要使用的电容器、请检查。

       X5R;标称电压:10V;电容:4.7μF μ F;精度:±10%;封装:0603
    型号:GRM188R61A475KE15D//LMK107BJ475KA-T//CL10A475KP8NNXC
     
    X6S;标称电压:10V;电容:10μF μ F;精度:±20%;封装:0603
    型号:GRM188C81A106MA73D//LMK107BC6106MA-T//C1608X6S1A106MT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

       请看一下我们将使用的这两个电容器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在今天晚些时候进入办公室时查找特征、并告知您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用此在线工具:

    在5.1V 直流电压下、GRM188R61A475KE15D 仅为1.9uF。

    GRM188C81A106MA73D 为4.02uF。  我绝对建议您使用此选项。