This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61169:对于单节电池、我们是否可以有支持高达400mA~500mA 电流的 LED 驱动器 IC?

Guru**** 2588905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61169, TPS61165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/666595/tps61169-may-we-have-led-driver-ic-that-support-up-to-400ma-500ma-for-one-cell-battery

器件型号:TPS61169
主题中讨论的其他器件: TPS61165

你(们)好,先生  

我们是否可以拥有一节电池支持高达400mA~500mA 电流的 LED 驱动器 IC?

客户希望 Vin 范围为2.8V~4.2V、 LED/3S7P、LED 总电流约为420mA)  

我只是找到类似的 TPS61169器件 。 您可以使用其他建议部分吗?

                                           令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    通常情况下、此类高功率应用的最小输入电压要高得多、最接近您的应用的器件是 LP8863、这是一款6通道 Q 级器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,先生
    如果我们选择 TPS61165并提供 Vin =8V。
    是否可以提供高达450mA 的线圈电流?(LED 为3S7P)。
    令人很烦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bogey、
    理论上、TPS61165可提供450mA 输出电流、但您需要注意最大输入电压和最小输出电压、您必须将驱动器置于升压转换器中、其组合为输入电压/输出电压/输出电流。