This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UCD3138:采样触发点的 UCD3138 PFC 配置

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/654432/ccs-ucd3138-ucd3138-pfc-configuration-of-sample-trigger-point

器件型号:UCD3138

工具/软件:Code Composer Studio

slua764以下,

问题:

为什么选择“iv.sample_trigger_offset * 4”?

我们能否更改 iv.sample 触发点?的值以调整捕获样本触发点

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    iv.sample_trigger_offset 中的值具有250ps 的分辨率、乘以4可得到1ns 的分辨率。
    是的、您可以更改其值以调整样本触发器位置。

    此致、
    Bosheng Sun