This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UCD3138064A:您是否有 I2C 的代码或文档?

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138064A, UCD3138064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/667017/ccs-ucd3138064a-do-you-have-the-code-or-documents-for-i2c

器件型号:UCD3138064A
主题中讨论的其他器件: UCD3138064

工具/软件:Code Composer Studio

我想 在 ucd3138064a 中使用35引脚和36引脚进行 EEPROM 通信。

您是否有 I2C 的示例代码或文档?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有可用的代码。    

    它真的非常简单。  

    《UCD3138064增强功能编程手册》中有相关说明。  第4章介绍了如何使用 I2C 接口连接 EEPROM。

    就在这里

    www.ti.com/.../sluuad8b.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你