This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TPS65218:带 AM4379处理器

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218, AM4379

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/654301/linux-tps65218-with-am4379-processor

器件型号:TPS65218
主题中讨论的其他器件:AM4379

工具/软件:Linux

您好!

我见过 AM4379推荐的 PMIC TPS65218。我们注意到处理器内部短路、请帮助我如何在 PMIC 输入高电压或电流出现问题时立即关闭 PMIC、以避免出现任何尖峰、从而保护处理器。

此致

Raju

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raju、

    TPS65218能够为其所有输出提供过流和过压保护、从而更大限度地降低处理器面临的风险。 默认情况下启用过流;可通过将 CONFIG1寄存器中的 STRICT 位设置为"1"来启用过压。